This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS91M040:DS91M040多点网络

Guru**** 2925610 points

Other Parts Discussed in Thread: DS91M040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1398555/ds91m040-ds91m040-multipoint-networks

部件号:DS91M040

工具与软件:

您好!

DS91M040数据表指定其"设计用于向多达四个多点网络驱动/接收时钟或数据信号/从多达四个多点网络接收时钟或数据信号"。

我不清楚您对"多点网络"的理解是什么、因为 MLVDS 标准应该支持32个节点。

这是否意味着它可以通过将4条总线连接在一起来支持32*4个节点?

您能否确认它在单个总线上支持32个节点?

谢谢 Ben

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    这是一个好问题。 我可以看到数据表的措辞可能有点令人困惑。 希望这有助于弄清楚:

    M-LVDS 表示"多点"LVDS。 对"four"多点网络的引用来自于器件的设计、该器件具有四个通道(有关参考、请参阅第2页上的逻辑图)。 这四个通道可沿着四条独立的背板总线放置。 根据 MLVDS 标准( TIA/EIA-899)、每个 MLVDS 总线可支持多达32个节点、根据数据表、该器件"符合 TIA/EIA-899 M-LVDS 标准"。 这4条总线不能连接在一起。  

    您可能也会发现本应用值得关注: M-LVDS 以及时钟和数据分配应用简介(修订版 C)

    此致、Amy