This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF1610:确定哪些分频器组设置(0或1)实际上实现了 CDR 锁定?

Guru**** 2928470 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1398710/ds110df1610-determining-which-divider-group-settings-0-or-1-actually-achieved-cdr-lock

器件型号:DS110DF1610

工具与软件:

如果组0设置为8.5Gbps、组1设置为10.0Gbps、您可以通过读取寄存器确定哪个组实际上实现了 CDR 锁定吗?

可以确定锁定的子速率吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    无法从寄存器值中确定为 CDR 锁定选择了哪个组或哪个分频器设置。

    此致!

    卢卡斯