This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1400:IC 上的电流消耗

Guru**** 2868720 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1398876/thvd1400-current-consumption-on-the-ic

器件型号:THVD1400

工具与软件:

你(们)好  

我正在使用此 THVD 芯片、并尝试降低设计中的电流。  

目前、我有1mA 电流流过 R44。 即使 RS485没有通电也是如此。  

我尝试了一些解决方案来减少这些电流。 我尝试添加上拉至 R44、从而将电流降低至150uA。  

我仍在尝试将顶部的电流降至大约40uA。  

我还尝试了一个二极管、但这会阻止我的 RX、它无法正常工作。  

是否有办法减小流向 R44的电流?  

谢谢!

Michael

e2e.ti.com/.../0564.5VDC_2B00_RS485.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当收发器断电时、不应有电流流入或流出 R 引脚。
    当接收器被启用时、R 输出驱动负载所需的尽可能多的电流。 还有什么东西连接到该线路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如 Clemens 所指出的、R 引脚在激活时用作推挽输出。 如果您没有读取数据、那么您应该能够禁用 RE#引脚以将其置于低功耗状态。  

     禁用 R 引脚时、不应有太大的漏电流。 如果您看到来自 R 引脚的电流拉取、并且修改了 R44、则 R 引脚作为有源输出。

    如果这是您的最终目标、您可以通过移除 RS485_DIR 引脚上的绿色 LED 来降低电流、或者使 A/B 引脚上的外部失效防护电阻器更大一点。

    最后、降低 R 输出电流的最佳方法是使用 RE#禁用 R 输出。 否则、您可以尝试增大 R44电阻器的大小、但这会减慢 Routput 在激活时生成的数据。

    -鲍比