This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVPE5421:正在寻找用于 SGMII 设计的 TMUX

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: SN75LVPE5421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1396933/sn75lvpe5421-looking-for-a-tmux-for-the-design-of-sgmii

器件型号:SN75LVPE5421

工具与软件:

您好、TI 团队:

在我们的新版本 Edib 中、我们需要使用 TMUX 来设计 SGMII (2.5G)和 PCI-E Gen5。

我们能否使用 SN75LVPE5421、或者您是否有适用于此应用的任何推荐元件?

 

如下图所示  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    是的、您可以将 SN75LVPE5421用于此应用。 请注意、与 SGMII 不同、PCIe 需要 RX 检测。 因此、必须为 SGMII 应用禁用 RX 检测。 有关详细信息、请参阅 SN75LVPE5421数据表。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nasser:

      RX 检测是否由引脚 RX_DET (引脚42)验证? 在表6-4中、RX_DET 由外部电阻决定。 所以我必须切换电阻器以匹配 PCI-E 或 SGMII、禁用 RX 检测、对吧?

      是否有选择多路复用器/多路信号分离器的指南?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan:

    1)。 是的、您的理解是正确的。 您应使用 RX_DET 引脚禁用 PCIe 模式或强制终端。

    2)。 有一个 SEL 引脚允许您选择多路复用器/多路信号分离器。

    此致、Nasser