This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:DP83822I 和 DP83848K 的链路断开检测条件

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83848K, DP83822I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1397161/dp83822i-link-down-detection-conditions-for-dp83822i-and-dp83848k

器件型号:DP83822I
主题中讨论的其他器件:DP83848K、

工具与软件:

您能告诉我 DP83822I 和 DP83848K 的链路断开检测条件以及描述这些条件的文档吗?

DP83822I 具有以下说明、但这是在启用 FLD 时进行的。

对于 DP83822I、我想了解禁用 FLD 时的链路断开检测条件。

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Satoshi!

    FLD 标准与正常链路断开相同、只是更加严格。 FLD 旨在更快地丢弃链路、而不是标准定义的链路。 我可以问你为什么要问这个问题吗? DP83822当前是否存在链路断开问题?

    此致、

    Alvaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alvaro:

    非常感谢您的答复、

    尽管 DP83822I 和 DP83848K 未出现特别的问题和问题、

    我们收到确认文档中未列出的规格的请求、以便客户可以放心地继续使用产品。

    -关于 DP82822I 的线路短路情况,您能否告诉我启用 FLD 和禁用 FLD 之间的区别?

    -请同时确认 DP83848K 的线路短路情况。

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satoshi:

    当您提到线路短路时、您是指何时断开链路?

    在这种情况下、无法共享 PHY 状态机的确切详细信息。

    此致、

    Alvaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alvaro:

    抱歉、我写的是错误的。

    线路短路是错误的;正确的术语是链路断开。

    修订后的问题如下:

    -关于  DP82822I 的链路断开检测条件,您能否告诉我启用 FLD 和禁用 FLD 之间的区别?

    -请同时确认  DP83848K 的链路断开检测条件。

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satoshi:

    如前所述、链路断开的原因与 FLD 相同。 FLD 功能更严格、并且将比标准定义更快地丢弃链路。

    此致、

    Alvaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alvaro:

    感谢您提供的信息、

    顺便说一下、DP83848K 的链路断开条件是否与 DP83822I 相同(FLD 禁用)、是否正确?

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satoshi:

    是的、链路断开条件相同。

    此致、

    Alvaro