Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261, TUSB9261DEMO, TUSB9260
主题中讨论的其他器件: TUSB9260
工具与软件:
您好!
根据之前的通信、我在主板中包含 USB 到 SATA 转换器电路。
我参考了 TUSB9261的参考原理图、并因此在我的设计中包含了这些部分。 现在我的板组装完成、它包含 TUSB9261和我的 CPU。 他们通过 USB 3.0接口进行通信。
我的 CPU 使用 Linux Ubuntu 操作系统。
我在组装板时只做了一件事。 根据原理图、W25x512闪存应该被放置、但我有 SST25vf080B (8MB)闪存、因此我输入了它。
我已经下载了 SLL416固件。 不同的固件文件。 我已经选择了 TUSB926x_FW_v1.06.bin 固件。 (我不确定应该加载哪种格式的.bin 还是.hex?)
我已经完成了 CH341a 闪存编程器的闪存。
当我为电路板加电并扫描 USB 外设时、该列表中的 TUSB9261会被检测为特定于供应商的器件。
在后期阶段、我将 SATA SSD 驱动器连接到我的电路板、但不幸的是、它未被检测到。
我检查了电源和时钟频率。 我已正确获取1.1V、3、3V 电源。 此外、晶体输出也恰好来自40MHz。 我将芯片的串行端口连接到调试端口、但未进行任何调试(基本上波特率未知)。
CPU 检测到设备、但未检测到驱动器。
我已检查1:1并交叉 SATA 连接、但未检测到驱动器。
请指导我如何检查电路?
谢谢。