This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD8S300A:关于 SBU 和 CC 引脚连接

Guru**** 2815955 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD8S300A, TPS25730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1399053/tpd8s300a-about-sbu-and-cc-pin-connection

器件型号:TPD8S300A
主题中讨论的其他器件: TPS25730

工具与软件:

您好!

在我们的项目中、TPD8S300A 用于端口保护。 我将 TPS25730用作 USB PD 控制器、因此不需要 SBU 引脚

SBU 引脚能否保持悬空?

对于该项目的另一个型号、将不会有 PD 控制器( 请勿放置 TPS25730)、因此我使用5.1k 电阻器下拉 CCx 引脚。

我是否应该在保护电路(TPD8S300A)之后放置5.1k?

原理图已附后、

此致、

Egemen Aksoy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Egsem:

    [quote userid="544752" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1399053/tpd8s300a-about-sbu-and-cc-pin-connection SBU 引脚能否悬空?

    是、如果未使用、则使两侧保持悬空。

    [报价用户 id="544752" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1399053/tpd8s300a-about-sbu-and-cc-pin-connection "]

    对于该项目的另一个型号、将不会有 PD 控制器( 请勿放置 TPS25730)、因此我使用5.1k 电阻器下拉 CCx 引脚。

    我是否应该在保护电路(TPD8S300A)之后放置5.1k?

    [报价]

    如果您使用 TPD8S300A RPD"无电电池"引脚、它将在未上电时暴露 RD 5.1k 下拉电阻、但在启用 CC FET 后会移除电阻器。 如果您使用的是 RPD 引脚、您应该在保护电路之后放置5.1k 的电阻器。

    如果不使用 RPD 引脚、则应在保护电路之前放置5.1k 电阻。

    本质上、在连接时、需要将 CC 线路上的5.1k 下拉电阻暴露在外。 这可以通过 TPS82300 RPD 引脚或通过放置5.1k 电阻来完成。

    谢谢。此致、

    Chris