This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550:TCAN4550

Guru**** 2943680 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1398879/tcan4550-tcan4550

器件型号:TCAN4550

工具与软件:

您好!

我正在使用 TICAN4550、我想在以下情况下验证控制器的行为:

VSUP 关闭

VIO 已关断

如果发生故障、控制器会有输入信号。 控制器是否损坏?  

谢谢!

Raya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raya:

    只要输入信号保持在数字逻辑输入信号的绝对最大额定值(-0.3V 至6V)指定的电压范围内、就不会损坏 TCAN4550器件。

    此致、

    Jonathan