This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TCAN1057A-Q1:为什么使用 CAN MOSFET 和二极管

Guru**** 2928220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1399048/faq-tcan1057a-q1-why-is-the-can-mosfet-and-diode-used

器件型号:TCAN1057A-Q1

工具与软件:

您好、专家们!

   我对 CAN 接口中 MOSFET 和二极管的用途有疑问?进一步、如何通过硬件实现仲裁和纠错功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MOSFET 就是开关。

    二极管可提供过压/欠压保护。

    此器件是普通收发器;TXD/RXD 值直接对应于 CAN 总线的状态。 在 CAN 控制器(与 TXD/RXD 引脚相连)中实现仲裁和错误校正。