This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV001:我正在搜索 LVDS 双向缓冲器

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90LV001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1398869/ds90lv001-i-am-searching-a-lvds-bidirectional-buffer

器件型号:DS90LV001

工具与软件:

你(们)好

我正在为设计搜索 LVDS 缓冲器、所以找到了 DS90LV001。 此器件的数据速率可以正常工作、但它不是双向器件、而且是单通道器件。

因此、请为我提供双通道或四通道双向特性 LVDS 缓冲器的任何器件型号。 双向功能为自动检测或方向控制。

此致

Ashish Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无法实现自动感应。

    使用两个缓冲器、并根据需要使用 DIRECTION 信号来启用/禁用它们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashish:

    我在下面的链接中筛选了我们的双向器件选项、并按双通道和四通道选项进行了分类。  请随时 使用该工具搜索满足您需求的器件(数据速率)。 产品系列中的许多器件都有一个用于方向控制的引脚。 如有任何其他问题、请联系我们。

    LVDS、M-LVDS 和 PECL IC 产品选择|德州仪器 TI.com

    此致、Amy