This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SIGCONARCHITECT:最新版本

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: DS160PR410, DS320PR410, DS320PR410-RSC-EVM, SIGCONARCHITECT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1393744/sigconarchitect-lastest-version

部件号:SIGCONARCHITECT
主题中讨论的其他器件:DS320PR410-RSC-EVM、DS160PR410 、DS320PR410

工具与软件:

您好!

我们在  DS320PR410-RSC-EVM 评估模块用户指南中找到的 SIGCONARCHITECT 工具是3.2版本。

但 TI 网站只提供3.0版本、是否有3.2版本可下载?

还是3.0是 最新版本?

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们在这个工具中找到了 gen4模型、找不到 gen5选择。 它是否有 GUI 版本问题? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    目前仅通过安全资源提供 SigCon Architect 版本3.2。

    默认情况下、SigCon Architect v3.0及后续安装程序随附 DS160PR410插件。 相关器件的插件必须单独安装。

    此致!
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我们发现、 上行/下行的眼高页面有时可以正常选择、如下图所示。

    您能回答这个问题吗? 谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    大卫不在办公室,所以我会处理这件事的同时。

    我们发现 上行/下行的眼高页有时可以正常选择、如下图所示。

    抱歉、我不明白您的意思、您能解释一下吗?

    此致!

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    很抱歉拼写错误、应该是"无法" 选择下面的图红色标记中的某些页面。

    您对此有什么想法吗?  

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    在此示例中、DS160PR410配置文件中的这些页面显示为灰色、因为客户尚未通过"Configuration"页面上的"Apply"按钮激活该配置文件。 此处是 DS320PR410配置文件上的按钮所在:

    在"Configuration"页面中、GUI 软件将被告知适配器类型、器件 I2C 地址以及与器件通信所需的其他信息。 连接真实器件并正确输入 I2C 地址+适配器设置后、按下"Apply"按钮将允许访问其他页面(与我所使用的一样、在演示模式下、按下"Apply"将始终允许访问其他页面)。

    在客户示例中、看起来他们已经在使用 DS320PR410配置文件来配置真实的器件。 在这种情况下、尝试同时激活 DS160PR410配置文件毫无帮助、因为器件寄存器不兼容、只会让 I2C 软件混乱。

    此致!

    Evan Su