This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E05U06:将 TPD4E05U06DQAR 用于以太网2.5G 应用

Guru**** 2941480 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4E05U06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1399932/tpd4e05u06-using-tpd4e05u06dqar-for-ethernet-2-5g-application

器件型号:TPD4E05U06

工具与软件:

大家好、团队成员:

目前、我计划 在2.5G 以太网 MDI 线路上使用 TPD4E05U06DQAR 器件。 (位于 Phy 和具有磁性元件的连接器之间)。 您能否告诉我、我们是否可以相同地使用、因为数据表中提供的应用中并未提及这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、TPD4E05U06可用于2.5G 以太网。 我们的数据表并不包括器件可以保护的每个接口。 借助 TPD4E05U06、能够支持高达8Gbps 的速度、因此也能满足2.5G 的需求。  

    如果您有其他问题、敬请告知。  

    此致!

    McKenzie