This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2E11EVM:TUSB2E11测试

Guru**** 2905160 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1399887/tusb2e11evm-tusb2e11-testing

器件型号:TUSB2E11EVM

工具与软件:

您好!

我们如何 使用 EVM 测量此电气参数和均衡规格以及 需要哪些设备?

是否有测试此部件的培训材料或教程? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Rick、

    您需要 eUSB2主机或设备以及相应的 USB 2.0设备或主机。  可将 USB 2.0器件插入 EVM 的 USB 端口。  eUSB2主机或器件应插入 EVM 上的 SMP 连接器。

    可以通过执行合规性测试 EL_9来测量 Vhsterm 参数。   使用 USB-IF 合规性软件 USBET 将器件置于 SE0状态进行测量。

    该特定参数"通过抖动间接测量"@ 240MHz。  我将跟踪测试方法。

    我们没有提供关于测试方法的太多测试信息、最好在 USB 测试规范中找到此信息、您可以在这里的 USB-IF 文档库中找到该规范 | USB 2.0电气合规性测试规范版本1.07 | USB-IF

    下面是一些有关 eUSB2中继器的培训材料、以及一些有关 USB 2.0合规性测试与标准 USB 2.0测试有何不同的信息:

    关于 eUSB2的四大须知(TI.com)

    什么是嵌入式 USB2.0 (eUSB2)? |视频| TI.com

    此致、

    Nicholaus