This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6418E:使用 TCA6418E 控制 TPS2052和 TPS272C45

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAL6416, TPS2052, TPS272C45, TCA6418E, TCAL9539, TCA6424A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1399495/tca6418e-use-tca6418e-to-control-tps2052-and-tps272c45

器件型号:TCA6418E
主题中讨论的其他器件:TPS2052TPS272C45、TCAL6416、 TCAL9539、TCA6424A

工具与软件:

尊敬的 Expert:

如果客户希望使用 TCA6418E  控制 TPS2052和 TPS272C45、是否有任何客户需要注意的事项?

我认为应该可以、但仍想与您协商。 请告诉我您的建议。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bo:

    TCA6418E 通常用于键盘扫描仪应用。  

    考虑将 TCAL9539或 TCAL6416用作16位 IO 扩展器替代方案。

    如果需要更多 IO、请考虑使用具有24个 IO 的 TCA6424A。  

    [报价用户 id="342599" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1399495/tca6418e-use-tca6418e-to-control-tps2052-and-tps272c45 ]]如果客户希望使用 TCA6418E  控制 TPS2052和 TPS272C45、客户是否需要了解任何内容?[/QUOT]

    我不确定如何完全操作这些器件、但看起来客户需要额外的 GPIO 来控制 TPS2052和 TPS272C45的各种使能引脚和选择引脚。 我列出的两个 IO 扩展器应该能够与这些 HSS 配合使用。  

    此致、

    Tyler