This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0341:LVDS 至 MIPI 标准转换

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0341

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1398827/lmh0341-lvds-to-mipi-standard-conversion

器件型号:LMH0341

工具与软件:

嗨、

我们是否会放置另一个将 LVDS (或 SERDES)转换为 MIPI 标准的 IC (在 LMH0341之后)?

TI 是否有任何 IC?

谢谢你?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    LMH0341是一种 SDI 串行器、不适用于 MIPI 应用。 SDI 使用不同的扰频器和视频成帧。

    此致、Nasser  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LMH0341是一种 SDI 服务器、不适用于 MIPI 应用程序。

    我明白了。 我的建议是、是否可以添加另一个级联 IC、其工作原理是从串行器/解串器连接到 MIPI (或类似的协议)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    我相信您应该能够做到这一点。 通常使用 FPGA 进行这种 SDI 至 MIPI 转换。

    此致、Nasser