This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9617B:TCA9617B 下冲为-0.5V

Guru**** 2518240 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1399136/tca9617b-tca9617b-undershoot-for--0-5-v

器件型号:TCA9617B

工具与软件:

你(们)好

我的客户波形和数据表波形具有0.5V 偏移。

    

是因为 SCH 值错误吗?  

BRS

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    基座将只会接近0V。红圈中标记的电压低于 GND;由于下降沿的高速、这可能会产生振铃。 大于−0.5V 的电压是无害的。 (如果示波器探头使用接地夹、则此振铃可能会发生在电缆环路中而不是电路板上;接地弹簧可以更好地测量高频信号。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    以下是客户的反馈

    R1385和 R1388调节为510欧姆、但下冲仍接近-0.5V。

    此外、我们不希望 这些电阻的值过高。 我们希望该值将接近0欧姆。  

    在同一原理图中、其他供应商的源代码不会产生该问题、因此您能否为我们提供解决方案

    开关。

    SCL 下降

    SDA 下降

    BRS

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在原理图中看不到这些电阻器。

    正如我所说的、 −0.5V 电压是无害的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    除了 Clemens 的反馈、我似乎在提供的原理图中看不到 R1385和 R1388。

    假设它们是串联电阻器、而不是上拉电阻器。  如果是、则调整到更靠近传输线的位置(通常为50欧姆)。 即、器件+串联电阻的输出阻抗应接近50欧姆。  

    例如、设备的输出阻抗为33欧姆、VOL 为0.1V、IOL 为3 mA、R = VOL / IOL。 因此、 17欧姆的串联电阻就足够了(50-33)。 其他供应商的输出阻抗可能更靠近所使用的传输线、并且可能没有太多的阻抗不匹配来观察到问题。 如果上升/下降时间较慢、您可以确认这一点、谢谢。

    此致、

    Michael。