This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E02B04:规格检查

Guru**** 2925070 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4E02B04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1399101/tpd4e02b04-spec-check

器件型号:TPD4E02B04

工具与软件:

你(们)好

您可以提供一些 ESD 保护组件建议吗

阵列或二极管类型

要求如下:

可与 USB2.0信号配合使用

双向

-低钳位电压<8V

-最好有信号+VBUS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    对于信号+ VBUS、最佳选择是 TPD4E02B04。  TPD4E02B04 将满足要求、但具有3.6V 的工作电压、这意味着 VBUS 线路可能会出现一些泄漏电流。  

    下面是关于保护 USB 接口的应用手册: 链接。  

    如果您有任何问题、敬请告知。  

    此致!

    McKenzie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 McKenzie

    感谢您的评论

    您可以 帮助确认 Signal + VBUS 类型的型号是 TPD4E02B04吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    是的、是这样。 可订购器件型号(OPN)为 TPD4E02B04DQAR。  

    此致!

    McKenzie