This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]什么是 PassFET 闲置时间?

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA39306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1399409/faq-what-is-passfet-hang-time

主题中讨论的其他器件:TCA39306

常见问题解答:逻辑和电压转换 >  IXC >> 什么是 PassFET 挂起时间?

为了了解什么是 passFET 挂起时间、我们需要定义什么是 passFET。  

passFET 是一个可使漏极和源极端子互换的晶体管。 漏极可以是源极、源极可以是漏极、具体取决于通信方向。  

这在必须进行双向通信才能使协议正常工作的 I2C 应用中尤其重要。

TCA39306 I3C/I2C 功能的电平转换器就是一个使用 passFET 的器件示例。  

控制器通过 TCA39306电平转换器拉低。  

通过 TCA39306电平转换器拉至低电平。  

PassFET 挂起时间是在高电平到低电平转换期间总线"挂起"的时间。 由于 I2C 总线(CBUS1和 CBUS2)上的寄生电容、发生 PassFET 挂起。 在下例中、目标器件将总线拉至低电平。 它必须首先对寄生电容 CBUS2放电、将 PASSFET 的源极拉向 GND。 一旦超过 SDA1和 SDA2之间 PASSFET 的阈值电压、目标会在 CBUS1上看到总线挂起的过量电荷。  

目标拉至低电平。  

目标拉至低电平、并开始看到 CBUS1上的电荷(总线挂起一段时间)。  

下面是正在发送的 I2C 地址。  

Ch1 =黄色= SDA1

Ch2 =蓝色= SDA2

在时间刻度改变之前、挂起时间的影响并不明显。  

在本例中、PassFET 死区时间的测量值为111.85ns。 因为没有足够的时间对 I2C 系统产生重大影响、但在那里进行了转换。  

有关 PASSFET 挂起时间的更多信息、请参阅本应用手册。