This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0376:输出

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0376, LMH0356

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1399196/lmh0376-outputs

器件型号:LMH0376
主题中讨论的其他器件: LMH0356

工具与软件:

在我的项目中、我们将 根据路由到输出的选择线路、使用两个 LMH0376 IC。此处有两个输出、

1.根据选择线,同一输出路由到两个输出?

如果我们只需要一个输出、如果我们从 SDO0获取输出、那么另一个输出的状态将是什么、反之亦然。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Babu:

    1)。 是的、相同的输入被路由到两个输出。

    2)。 两个输出均有效。 您可以通过寄存器将不需要的输出静音。

    请注意、还有 LMH0356也具有相同的功能。 不使用 LMH0356器件的原因是什么?

    此致、Nasser