This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4412:关于 TI 应用手册 SLAAE45的问题–2021年9月、表2-1 PCIe 要求

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1399454/tmuxhs4412-question-about-ti-app-note-slaae45-september-2021-table-2-1-pcie-requirements

器件型号:TMUXHS4412

工具与软件:

PCIe 信号布线的差分对内延迟要求是否适用于差分对之间或从 TX 到 RX 的整个路径之间的延迟以及反之亦然?  如果不是,两者之间是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

       差分对内延迟要求是从 PCIe 主机 到连接器(TX 对或 RX 对)的整个路由。 PCIe Gen 4适用于您的项目、是什么应用?

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是 PCIe 第3代。  

    整个布线 包括 主机板到连接器、背板连接器和 外设板连接器。 连接器。   如果偏斜要求为 5Mil、则适用于 FR4?  由于不同的电路板材料具有不同的传播延迟、因此该要求应及时满足或以 ps 为单位。   我们将 Tachyon 100G 用于板材、Nelco  4000-13EP 用于背板材。   因此、对于整个布线的3个电路板、需要满足5密耳的要求?  如果只是一块主机板、对路径中其他板有何要求?    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

      实际上、5mil 偏差适用于 PCI 第4代和第5代、没有 PCIe 第3代 延迟规格。  让我将此票证分配给 pice 专家 In Out 团队。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我找到了系统的 VITA 68.1 PCIe 偏差预算、因此我获得了所需的信息。   我仍然想听您的 PCIe 专家说些什么。

    感谢你的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    差分对内延迟适用于一对、而这适用于整个布线。 这样做是为了更大限度地减小占空比失真。 对于所有数据速率、我们使用5mil 或更小。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这就是我的想法。