This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TCAL9539-Q1:哪些 I2C IO 扩展器支持 Q1级?

Guru**** 2986210 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1400518/faq-tcal9539-q1-what-i2c-io-expanders-support-q1-grade

常见问题解答:逻辑和电压转换 >  IXC >> 哪些 I2C IO 扩展器支持汽车1级? 

到目前为止共有3个。  

TCAL9539-Q1- 16位、1.08V 至3.6V I2C IO 扩展器、单电源、中断、复位、敏捷 I/O 配置

TCA6408A-Q1 - 8位1.65V 至3.6V I2C IO 扩展器、双电源、中断、复位和配置寄存器

TCA9539-Q1 - 16位1.65V 至3.6V I2C IO 扩展器、单电源、中断、复位和配置寄存器