This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] I2C IO 扩展器原理图检查清单

Guru**** 2902020 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9554A, TCA9555, PCF8574, TCA9554, PCF8574A, PCA9554A, PCA9555, PCA9554, PCF8575

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1400511/faq-i2c-io-expander-schematic-checklist

主题中讨论的其他器件:PCF8574TCA9554、TCA9554A 、TCA9555 PCF8574A、PCA9554APCA9555PCA9554PCF8575

常见问题解答:逻辑和电压转换 >  IXC >> I2C IO 扩展器原理图检查清单 

IO 扩展器检查清单

 

 

检查

状态(好、坏、好、?)

添加注释

本地去耦电容器

 

通常、在 VCC 上放置一个0.1uF 电容器、并尽可能靠近器件

验证原理图引脚排列是否与数据表引脚排列相匹配

 

 

检查原理图中的 SDA 和 SCL 线网上是否存在上拉电阻器。

 

 

未使用的 GPIO 引脚通过电阻器偏置到 VCC 或 GND

 

TI 的大多数 IO 扩展器产品系列都不在 p 端口引脚上包含内部上拉电阻器;但 PCF8575、PCF8574、PCF8574A、TCA9555|PCA9555、PCA9554|TCA9554除外、 和 TCA9554A|PCA9554A、因此可以保持悬空。

另一种方法是在为器件上电后、可以将任何未使用的 p 端口引脚设置为输出(设置为高电平或低电平无关紧要)。

除非使用 I2C 开关或 I2C 多路复用器来解决冲突、否则总线上的器件地址是唯一的

 

 

如果器件具有/RESET 引脚、则在上电后将引脚偏置为高电平(最好使用上拉电阻器)。

 

 

如果器件具有/INT 引脚并且使用了/INT 引脚、则将该引脚连接到上拉电阻器。