This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLIN1027-Q1:TLIN1027-Q1贮存温度范围(Tstg)是多少?

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TLIN1027-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1399477/tlin1027-q1-tlin1027-q1-what-is-the-storage-temperature-range-tstg

器件型号:TLIN1027-Q1

工具与软件:

TLIN1027-Q1似乎未在数据表中列出 Tstg (存储温度范围)。
此器件的温度范围是多少?
谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Junji:

    贮存温度的上限与结温150°C 相同、但较低的贮存温度实际上可以低至-65°C。

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sean - San、

    如果可以立即更新数据表、希望在数据表中包含 Tstg 的额定温度范围。
    或者、如果它不是立即适用的、我希望它包含在下一次更新中。
    此帖子已解决。 谢谢你。
    JUNJI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Junji:

    抱歉、我们目前没有更新数据表的计划。 我们没有正式保证器件的特定贮存温度、但根据我们的高温贮存烘烤和我们执行的热循环测试(在-65°C 到150°C 之间变化)、贮存温度很可能会出现这种情况。 -55C 是不违反最小结温的更安全的方法。

    此致、

    Sean