This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCF8575:具有 I2C 接口的 PWM 控制器

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: PCF8575, TCA6507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1400420/pcf8575-pwm-controller-with-i2c-interface

器件型号:PCF8575
主题中讨论的其他器件: TCA6507

工具与软件:

尊敬的 TI 技术支持团队:

我有一个需要驱动 SG90伺服电机(小型电机)的项目。 我必须通过 I2C 接口控制该电机(这是必需的)。 PWM 频率将为50Hz (周期20ms)、脉宽将介于1ms (0度、5%占空比)和2ms (180度、10%占空比)之间。 我之前使用过 PCF8575、但该 IC 无法生成 PWM、并且占用空间很大。 我认为 具有 I2C 接口并可生成具有上述占空比和频率的 PWM 的 LED 驱动器可以解决我的问题。  

我将仅驱动1个伺服电机、满载电流将很小(~100mA)。 该电路将采用5V 电源供电。 如果您可以建议具有 I2C 接口并可以生成 PWM 信号的 IC、我将不胜感激。  

非常感谢您的帮助、

此致、

Ahmet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ahmet:  

    TCA6507 是我们可以提供的最佳选择。 但是、IOL 电平将无法提供所需的电流。  

    TCA6507是一款具有支持 PWM 输出的 I2C 控制型 GPIO 扩展器。  

    此致、

    Tyler