This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1429:差分波形看起来比预期更差

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1450, THVD1420, THVD1400, THVD1429, SN65HVD23

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1396730/thvd1429-differential-waveform-looks-worse-than-expected

器件型号:THVD1429
主题中讨论的其他器件:THVD1450THVD1420THVD1400SN65HVD23

工具与软件:

您好!

我们使用 两个 RS -485收发器以 最大速度传输数据  5e 类电缆12.288 MHz (差分曼彻斯特编码)。 一个收发器是发送器、一个是接收器。 角色是通过首次连接两个器件随机确定的。 我们最初的目标是电缆长度为50m。  在开发过程中、我们按以下顺序尝试了不同的收发器:

  • THVD1450:最远50m 的性能非常出色、具有裕度。 但我们未通过辐射 EMC 测试。 我们假设该50Mbps 收发器的快速边沿起着一定的作用。
  • THVD1400:我们将改成了 THVD1420、此时只有12Mpbs、并且我们意识到我们的数据速率已经超出了规范。 但我们通过了 EMC 测试、并且通信链路正常工作。 后来事实证明、 链路不可靠工作。 某些器件在50m 以上的距离下工作、而其他器件在10m 以上。波形看起来几乎与 THVD1450相同、因此我们假设我们达到了12Mpbs 规格限值。
  • THVD1429:我们改用 THVD1429 (20Mbps)、它可以在30m 以上可靠地工作、这对我们来说是可以的。 但奇怪的是、波形看起来真的很糟糕、见下文。

发送端和接收端的原理图相同

来自 THVD1420超过50m 的振荡。左侧的两个差分信号均在右侧、差分信号的眼图

THVD1429的性能。 它看起来要糟糕得多、尤其是在短暂的位 时间内。 该波形看起来与典型 RC 充电波形不同。 它更像是开头的直线、表示电流源。 但我在数据表中找不到任何能够解释这一点的驱动强度较低的线索。

感谢任何帮助。 现在、我不确定 THVD1429是否适合您的工作、或者原理图是否有问题。

此致、

Florian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Florian:

    这是一种棘手的情况。 要达到更远的距离、您需要一个压摆率更快的器件。 但使用较高的压摆率会产生更大的 EMI。 使用压摆率较慢的较慢器件最终将支持的距离更小(器件充电/放电总线电容需要更长时间)。  

    从原理图上看、似乎客户使用了良好的设计来降低 EMI (中间是带电容器的分裂终端、采用共模扼流圈来帮助降低 EMI)。 其他次要问题是、确保 PCB 布线的长度完全相同、使用长度相同的良好电缆(双绞线有时可能具有略微不匹配的长度)、以及确保端接电阻的容差较低。  

    我不确定是否可以选择这种方案、但我们的产品系列中确实有2个器件、具有接收器上的均衡器电路(它基本上可以提升输入上的信号、这样它就可以支持更远的距离、或者在您的情况下可能在50m 范围内接收更多的信号)。 SN65HVD23和24 (根据您希望支持的速度、23似乎是您的选择)。 如果您的设置中设置了接收器、因此不需要更改即可成为发送器、则可以尝试使用该器件并尝试将其与 THVD1429配对、以查看该组合是否可行。  

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobby、您好!

    感谢您的回答。 我一定会深入了解您提到的两款器件。 现在、 我们将坚持使用  THVD1429。  我们发现特定的电缆类型对信号形状有很大影响。 使用高质量电缆 、我们可以达到50米

    下面是两个眼图。 第一种是从亚马逊购买的一条随机40米 CAT 7 S/FTP 电缆、该电缆不起作用。 第二个是来自一个 (昂贵的) 50米 CAT 6a S/FTP 电缆,我们公司出售,它仍然工作良好,经过几天的测试。 我没想到 在类似的指定电缆中会看到如此大的性能差异。

    此致、

    Florian