This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDES954:消除 LP 状态

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1399658/tdes954-eliminate-lp-states

器件型号:TDES954

工具与软件:

您好、由于我们 PCB 上的空间有限且需要电隔离、我们想 为千兆通道使用 LVDS 隔离器。 当将 CSI-2通道直接连接到 LVDS 隔离器时、LP 状态似乎会干扰传输。 是否有办法消除 LP 状态(因为连续时钟通道模式仅在时钟通道上支持此状态)-->(datalanes 保持在 HS 模式?) 或者限制或降低 LP 电压电平? 提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Toralf:

    我们无法摆脱 LP 状态或限制/降低 LP 电压。  

    Glenn  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。