This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1218:12G-SDI 视频故障

Guru**** 2508925 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH1218, LMH1219, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1398206/lmh1218-12g-sdi-video-failure

器件型号:LMH1218
主题中讨论的其他器件: LMH1219USB2ANY

工具与软件:

您好!

我们将使用 LMH1218 OUT0接口(75 Ω)将4K/12G-SDI 视频输出到 Eizo 监视器。 数据接口来自 Ultrascale FPGA、GTX 的额定速率为12.5Gbps。

然而、我们只能输出6G 速率、12G 信号短暂显示为"信号错误"、然后一直显示为"无信号"。

1) 1)遵循数据表中所示的初始化步骤、但使用或不使用它的操作没有区别。

2)使用的连接器是 Samtec 的75欧姆 HD-BNC 系列,使用的 HDBNC-BNC 电缆仅为1.5米。

2) 2) CDR 始终显示已锁定-我们可以假设 FPGA 接口工作正常吗?

3) 3)如果上述情况成立、则 OUT0 驱动器的唯一设置似乎是 OUT0_VOD、没有任何去加重设置。 是这样吗?

此致

Gaurav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Gaurav:

    1. 如果 CDR 始终处于锁定状态、则表明 FPGA 正在输出 LMH1218可以锁定的数据速率。  您可以按照 LMH1218编程指南中的4.2.11 "锁定数据速率指示"进行确认、该值为12G SDI。
    2. 您能否从 LMH1218内部眼图监视器读取水平和垂直眼图张开度值并与我们分享这些值?  您可以使用 LMH1218编程指南4.2.13"读取水平和垂直眼图张开度"中包含的序列。
    3. FPGA 到 LMH1218的插入损耗是多少?  您在 LMH1218上使用什么 CTLE 设置?
    4. 您在对 LMH1218进行哪种配置?
    5. 您是否能够在视频分析器或示波器上检查 SDI 输出?  您是否有可以检查的替代显示器?
    6. 是的、VOD 是 TX 的主要可配置参数。

    谢谢!

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew:

    感谢您的快速回复。 以下是我们的回复:

    1) 1)是、确认为11.88Gbps、寄存器读出000'b.

    2) HEO 为53'd (0.82UI)、VEO 为387'd (337mV)、看起来足够。 我们仍然增加了 FPGA 中的 GTX 摆动、并实现了132 'd (412mV)的最大 VEO。 但结果保持不变。

    3)在最大 GTX 设置时、FPGA 据说给出1080mV 差动摆幅、在 LMH1218内作为412mV 接收。

    CTLE 设置不变(默认值0x80)。

    4) 4) IN0从 FPGA 获取输入、然后在 OUT0 75欧姆输出端输出。 我们遵循编程指南中建议的初始化序列。

    5)对不起,我们没有这些12g 价格。

    6)我们尝试最大化 VOD、但结果不变。 CDR 锁定和眼睛保持稳定、但监视器上没有视频。

    我们还将接收器 IC LMH1219紧靠在板上、其 BNC 和 FR4布线/耦合电容布局与 LMH1218类似。 运行良好、我们可以从外部摄像头接收4K 12G-SDI 视频。 我们尝试实现从 LMH1218 BNC 输出到 LMH1219 BNC 输入的本地环路、这时 LMH1219 CDR 不再锁定。

    问题似乎出在 LMH1218的传输输出上。

    如果还可以尝试其他方法、请告知我们。

    此致

    Gaurav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gaurav:

    0x80的 CTLE 很高。  您的 FPGA 和 LMH1218之间的估计插入损耗是多少?  或者、如果不知道插入损耗、那么布线长度会是多长?

    鉴于 CTLE 0x80非常高、作为实验、您可以尝试 CTLE 0x00吗?

    此外、您是否通过 I2C 配置器件?  如果是、是否可以将 USB2ANY 连接到 I2C 总线并使用 LMH1218 SigCon Architect GUI 配置文件进行器件配置?  这不仅能让我们确保使用已知的良好配置、还能让您轻松转储寄存器并与我们共享。

    谢谢!
    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew:

    我们从 FPGA 到 LMH1218的差分布线长度约为2.7英寸。 我们将尝试 CTLE 0x00并告知您。 但 CTLE 不应该已经正常、因为眼图读数良好?

    从 OUT0到 BNC 的75 Ω 布线长度为0.5英寸、包括4.7 μ F 的耦合电容器。

    我们通过 SPI 配置器件。 如果您需要任何寄存器转储、 请告诉我。 需要采购 USB2ANY、这可能需要一些时间。

    此致

    Gaurav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gaurav:

    Drew 目前不在办公室。 他可以在本周晚些时候与您联系。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gaurav:

    您共享的眼图读数看起来不错、但您共享的 CTLE 值对于2.7英寸迹线似乎真的很高。  我认为在这种情况下、值得尝试 CTLE = 0x00并检查性能和眼图、以确保信号不会变得过度均衡。

    如果您可以共享器件的寄存器转储、那将会很有帮助。

    您是否有任何证据证明来自 FPGA 的数据正确?  现在、我们假设 LMH1218 RX 或 TX 上以某种方式发生位错误。  无法锁定 LMH1219这一事实似乎表明 LMH1218 TX 存在某种问题。

    另外、这是已知良好的电缆吗?  您是否尝试过其他电缆?

    谢谢!

    Drew