This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS1:IBIS 模型问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1399733/sn65lvds1-ibis-models-issues

器件型号:SN65LVDS1
主题中讨论的其他器件:SN65LVDS2

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

最近、我使用从 TI 网站下载的该 PN 的 IBIS 模型执行了一些仿真。 输出共模电压大约为2.4V (数据表中的电压约为1.2)。 此外、接收器 SN65LVDS2似乎有问题、输入阻抗看起来不是那么高。 我解决了为每个差分对线路添加一个1k 电阻的问题。

请告诉我要用于此类仿真的 IBIS 版本。

提前感谢

Ciprian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ciprian:

    感谢您向我们提出您的问题。 我确实同意您的看法、即根据数据表、该器件的输出共模应为1.2V (数据表第5页)。  

    该器件非常旧、我们不再  为现有型号提供支持。

    此致、Amy