This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1500:D 引脚需要上拉电阻器?

Guru**** 2958000 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1399883/thvd1500-d-pin-need-a-pullup-resistor

器件型号:THVD1500

工具与软件:

您好、专家级、

  1. D 引脚为什么没有上拉电阻器? R 引脚有一个10k 上拉电阻器?
  2. 如果客户在 D 引脚中设置了10k 上拉电阻器、这会产生什么影响、您能帮助进行评估吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="572795" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1399883/thvd1500-d-pin-need-a-pullup-resistor "]为什么 D 引脚没有上拉电阻器? R 引脚有一个10k 上拉电阻器?

    D 引脚是一个输入引脚。 在方框图中、MCU/UART TxD 通常是推挽输出。 通常 D 引脚始终偏置。 在这种情况下、D 引脚上不需要上拉电阻器。 但是、如果 MCU/UART 未通电且 THVD1500已通电且 DE 已启用、则具有上拉电阻器有助于在 RS485线路上设置已知状态。 因此、这取决于系统的电源序列是否具有该序列、以便在 THVD 通电时 MCU 不会通电。  

    R 引脚上的上拉电阻器并非要求。 但是、如果 THVD1500 RE#被禁用、则 R 输出将变为高阻抗。 如果没有电阻器、在这种情况下、网将浮动到未知值。 因此、如果您禁用 THVD1500接收器、我们建议在 R 引脚上连接一个外部上拉电阻器、以设置 RxD 的已知输出状态(以防止 MCU 出现任何 UART 干扰)。

    [报价 userid="572795" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1399883/thvd1500-d-pin-need-a-pullup-resistor "]如果客户在 D 引脚中设置了10k 上拉电阻器、将会产生什么影响、您能帮助对此进行评估吗?[/QUOT]

    没有什么可评估的。 当 MCU 的 TxD 引脚驱动为低电平时、电流消耗会稍微增加一点。 如果在 Vcc 上使用10k 电阻器、则电流大约为500uA (假设 Vcc 为5V)。 5V/10k Ω= 0.5mA

    -鲍比