This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS221LV:反转 D+和 D-?

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS221LV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1399971/tmuxhs221lv-reversing-d-and-d-

器件型号:TMUXHS221LV

工具与软件:

哇! 超快速问题: 是否可以在所有端口上反转 D+和 D-引脚?

这将有助于大量缩小我们的布局。 我不明白这为什么不能起作用、我们将注意保持原理图的一致性标签并按照我们的设计目标使用 SEL。  

谢谢!

Cameron  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有。 数据表显示:

    TMUXHS221LV 是一款具有2:1或1:2多路复用器或多路信号分离器的模拟无源多路复用器、可用于任何低速、高速、差分或单端信号。

    因此、信号的含义无关紧要。