This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP142:TDP142噪声

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1399749/tdp142-tdp142-noise

器件型号:TDP142

工具与软件:

您好!  
我在应用中使用 TDP142线性转接驱动器。  
我使用 NVIDIA 显卡的显示端口作为 DP 到 eDP 转换板的视频源、将4K 超高清视频流式传输到显示器。  

到目前为止、如果我使用显示端口电缆将 NVDIA 源连接到作为 PCB 转换器输入的接收端、则使用转接驱动器并为显示器提供视频可以顺利进行。  

对于某些应用、我需要显示器端口电缆连接到 NVIDIA、然后我有公头转母头 DP、然后电路的其余部分与我提到的相同。

主要区别在于我使用的是不同的电缆:公连接器与 DP 源端用公连接器相连。 第二根电缆是 DP 母连接器转 DP 公连接器、然后它连接到转换器板。  

问题在于、当我使用两根线缆连接公型转母型时、有时我会在视频流中听到一些噪音、从显示器上可以感知到这些噪音。  

如果我仅使用 DP 源端和 DP 信号之间的直接连接、则不会出现问题。 这仅适用于使用一个公型转公型 DP 连接器的情况。  
否则、如果我使用两根电缆、则表示存在噪声。  

如何解决该问题?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电缆长度是否有差异/您能否发送设置的方框图? 可视化设置时会遇到一些困难。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  
    是的!  

    这是设置。
     

    如果我仅在 PC 和 DP 转 eDP PCB 转换器板之间使用公头转公头 DP 连接器、则视频正常、没有噪声。  
    但是、如果我使用公头转公头、然后使用母头转公头电缆、则会存在一些噪声。  
    我尝试了 TDP142的不同衰减设置、但没有帮助。  

     如果我使用 公头转公头、然后使用母头转公头电缆、那么当我使用公头转公头 DP 电缆时、电缆总长度不会大于电缆长度。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tsvertomir、

    感谢您的观看、它对您有很大帮助。

    使用 x 米 mm -> x 米 FM 电缆而不是仅使用2米 mm 电缆时出现噪声的原因是、使用两组电缆时会产生相同长度的2倍、但有4个连接器。 在信号路径中布置这么多连接器将增加额外反射和 ISI、这是您通过显示屏上的噪声看到的。  

    一种选择是、您可以尝试在使用两根电缆时增大 EQ 值、以查看是否会提高信号质量。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishesh、  
    感谢您提供宝贵的信息!

    我已经尝试了多种不同的设置、甚至是 EQ 的最大设置、都没有差别!  
    我会尝试使用更高质量的电缆!  

    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来不错、如果您有任何其他问题、请告诉我!