This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1452:THVD1452

Guru**** 2851350 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1452

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1400437/thvd1452-thvd1452

器件型号:THVD1452

工具与软件:

我们在3.3V 环境和标准 RS485配置中使用 THVD1452、两个总线侧均端接至120欧姆、并连接多路驱动器/接收器。 我们是否存在因总  线上的特定数量的驱动器和/或接收器 导致的任何总线操作损坏/失真将保持未连接电源、而其他器件将在正常条件下运行。 大多数情况下、这意味着钳位对未上电的器件产生电源效应。 该问题与瞬态干扰无关、但与特定时间间隔内的连续运行模式有关

谢谢!

Semyon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    接收器的 II 规格表明、输入电流在关闭时不发生变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、我们的 RS485器件不应反向偏置和导通。 它们还应该在上电后正常运行、无论在未上电时 RS485总线是否存在问题。  

    我只需确保器件在加电时禁用 DE 功能、以避免 RS485侧出现争用状态(这不应损坏器件、我之所以这么说是为了在启用 DE 且另一个驱动器主动驱动总线时注意信号完整性)。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobby、

    感谢您提供重要信息。 您的全面回答帮助我关闭了有问题的商品。

    此致、

    Semyon