This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI102:DS80PCI102SQ/NOPB 的 Sch 审核

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1399731/ds80pci102-sch-review-of-ds80pci102sq-nopb

器件型号:DS80PCI102

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我们 的设计中有 DS80PCI102SQ/NOPB、  

位于 CPU 芯片和 I210芯片(OOB 以太网控制器) PCIe 第1代的中间。

两个芯片都在 PCB 板上、没有电缆、所有芯片都在 PCB 上进行布线

1.请帮助查看随附的 SCH、谢谢

2.能否详细解释如何连接 PIN_RXDET 和 SD_TH?

3.总 PCIe 布线阻抗将为85欧姆差分、是否合适?

e2e.ti.com/.../PCIe-Repeater-SCH.pdf

此致

Lisa