This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVPE801:0.95V PCIe 重拨器

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125BR111, DS80PCI102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1400117/sn75lvpe801-0-95v-pcie-rediver

器件型号:SN75LVPE801
Thread 中讨论的其他器件:DS125BR111DS80PCI102

工具与软件:

尊敬的 SIR/MEMS:  

我正在寻找用于 PCIe 3.0 x2应用的转接驱动器解决方案。 总线在0.95V 下运行。 您能否告知您是否有合适的设备可以支持此功能?

该应用涉及用于高速数据传输的 PCIe 3.0 x2总线。 我们需要将核心器件移至主板上、而从板上则位于单独的板上。 这种分离可能会导致一些信号损失、因此我希望找到能够对信号衰减进行补偿的器件。

BRS

亨利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry:

    对于此应用、请考虑使用 DS125BR111线性转接驱动器。 另一个选项是 DS80PCI102。 BR111是 PCI102器件的更新版本。 此外、如果可能、还最好进行一些信号完整性分析。 我们可以为您提供这些器件的 IBIS-AMI 模型。

    此致、Nasser