This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] DP83867E:RGMII 输入时序是什么要求?

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1400585/faq-dp83867e-what-is-required-for-rgmii-input-timing

器件型号:DP83867E

工具与软件:

对于 DP83867以及我们产品系列中的所有 RGMII PHY、在 RGMII 模式下运行时、所有标有 TX 前缀的引脚(TX_D0-3、TX_EN、TX_CLK)都是 PHY 的输入。 每个数据表中、PHY 的 RGMII 通信输入所需的唯一时序规格是设置时间和保持时间。 上升和下降时间是 PHY RGMII 发送信号(RX_DV、RX_D0-3、RX_ER、RX_CLK)的输出特性。