This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TG720S-Q1:PHY 断电问题。

Guru**** 2525430 points
Other Parts Discussed in Thread: TXV0106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1397325/dp83tg720s-q1-phy-power-down-issue

器件型号:DP83TG720S-Q1
主题中讨论的其他器件:TXV0106

工具与软件:

尊敬的团队:

当 PHY 芯片断电时、RXD0~RXD4和 RX_CTRL 引脚输出一个短125MHz 方波信号。 我们已经测试发现、VDD3.3V、VDD1.0V 以及 IO 电源和睡眠电源在此期间都是稳定的。 下图展示了波形。 您能帮助确定此问题的原因吗?

祝你一切顺利!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我有关于设置的一些问题:

    • PHY 芯片如何断电?
    • 电压轨变为0V 后、方波信号是否会持续?
    • 当将 MAC 置于高阻态时、是否会影响方波信号的发生?

    此致、

    Avtar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • PHY 断电由主电源断电序列触发、然后由其他电源的断电序列触发。 但是、当出现异常方波时、所有 PHY 电源均稳定在正常范围内。

    • 断电后、方波不会继续存在。 事实上、看看测试波形、方波只出现一小段时间、然后在电源保持稳定时消失。

    • 事实上、RXD 和 MAC 输入之间有一个 TI 电平转换器 TXV0106、可将1.8V 转换为3.3V。 这意味着 PHY 正在体验电平转换器的高阻抗输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否可以尝试移除 TI 电平转换器并探测引脚、看看 PHY 是否引起此方波或电平转换器是否引起此问题?

    此致、
    Avtar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电平转换器和 PHY 的 RX_CTRL 引脚之间有一个串联源极终端电阻器。 移除该电阻并执行断电测试后、发现异常方波仍出现在 PHY 的 RX_CTRL 引脚上、而另一侧没有波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您澄清、异常方波是否存在任何功能问题? 遗憾的是、当 PHY 超出我们经过测试的断电规格时、我们无法预测其行为。  

    此致、

    Avtar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前还不能确定这是否会导致可能影响功能的错误数据。 您的断电测试规格是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常抱歉、我是指断电方法、我们没有断电测试规范。 是否可以进行下去测试、看看这是否会影响功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们可以执行断电测试、但是否有其他方法来调查 PHY 此问题的原因? 我们的断电过程遵循标准断电逻辑、其中外部电源会关断、从而触发后续级的断电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、请执行断电测试并检查是否存在任何功能问题。 在正常传输过程中、这种异常方波根本不存在、是否正确?

    此致、

    Avtar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、在正常传输过程中、我们没有观察到任何异常的方波。 它们仅在断电前出现、并持续几微秒。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果存在任何数据包丢失、数据包错误或链路断开、请告诉我、除此之外、很难诊断此问题、因为我们无法预测所测试场景之外的 PHY 行为。