This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD32:SN65HVD32拉电流和灌电流容量?

Guru**** 2969990 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1400156/sn65hvd32-sn65hvd32-source-and-sink-current-capacity

器件型号:SN65HVD32

工具与软件:

SN65HVD32 IC 的每个驱动器和接收器引脚的确切拉电流和灌电流容量是多少?

请参阅从数据表中获取的随附文件。

e2e.ti.com/.../RS485_5F00_sn65hvd32.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    接收器输出(R)的绝对最大额定值为11 mA;更大可能会损坏器件。

    保证驱动器输出引脚的短路电流(Y、Z)小于250 mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Neha:

    正如 Clemens 所指出的、您可以在第7.1和7.3节中看到推荐和最高评分。

    对于建议的情况、如果您遵循这一要求、则器件应根据数据表规格运行、否则可能会导致偏差(器件不再处于规格范围内)。  

    对于绝对最大值、如果违反此值、则会影响 FIT (时基故障)率、甚至会损坏器件。 因此、绝对最大值将是不应超过的最坏情况。

    -鲍比