This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL16C750E:除了 XTAL1"和"XTAL1"之间的区别是什么。

Guru**** 2867110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1400061/tl16c750e-what-is-the-difference-between-except-xtal1-and-xtal1

器件型号:TL16C750E

工具与软件:

大家好、团队成员:

从数据表的建议条件部分、当 Vcc=5V 时、我们可以 在 VIH/VIL 中找到"除了 XTAL1"和"XTL1"。

我可以知道"除了 XTAL1"和"XTL1"之间有什么区别吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    XTAL1引脚需要至少3.5V 的高电平电压;所有其他输入引脚需要至少2V 的电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    XTAL1是控制 UART 时钟的器件上的输入引脚。 如果数据表中的状态为 XTAL1除外、则意味着除 XTAL1之外的所有输入引脚都遵循该规则。 克莱门斯的评论看起来是正确的。  

    -鲍比