This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1406:功率耗散

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: THVD1406

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1399672/thvd1406-power-dissipation

器件型号:THVD1406

工具与软件:

尊敬的专家、请参阅以下规格。   我使用 LDO 为 THVD1406供电。  LDO 输入 电压为24V、LDO 输出电压为3.3V。 如果 THVD1406的功耗为220mW、则降压转换器比 LDO 更好。  
当 RS485工作时、THVD1406的功率耗散将达到220mW (500kbps)? 如果我使用3.3V 电源为 THVD1406供电、3.3V 电源的额定电流是 合适的?   此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    驱动器的电源必须提供流经总线的电流(通常为37 mA)以及约20 mA、以便以最高速度为收发器本身供电。 为安全起见、电源应支持100 mA。

    当输出短路时、更多电流可以流动(达到250 mA)。 在这种情况下、如果您不希望电源下降、它必须更强大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason:

    克莱门斯是正确的。 如果您想采用最坏的情况、那么您可以假设250mA 发生短路。 在这种情况下、您不希望电源轨在短路期间崩溃、此时的功率约为825mW。  

    如果您想假设不会发生短路、那么我可以查看您引用的表的最下面一行。 显示了负载为54欧姆的端接线路。 此功耗大约为220mW、如果您想增加裕度、则将其乘以额外的25%或考虑的安全裕度。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bobby:如果总线 I/O 端口 A 和 总线 I/O 端口 B 短接在一起、或者只有总线 I/O 端口 A 短接至 GND、THVD1406将限制到250mA 的输出短路电流? 此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是:|IOS|规格可保证短路电流不大于250 mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason:

    克莱门斯是正确的。  

    -鲍比