This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1410:连接32节点器件时关于 THVD1410的 PD

Guru**** 2768755 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1399649/thvd1410-about-pd-of-thvd1410-when-32-node-decvice-connected

器件型号:THVD1410

工具与软件:

嗨、团队:

我知道 RS -485可以支持32个器件。  

因此、一个器件的 Ro 定义了12KR 和12K/32、然后得到了375R。 如果 VCC = 5V  

5V/375R = 13mA  

PD = 5V * 0.013A=65mW 是否正确?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="454257" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1399649/thvd1410-about-pd-of-thvd1410-when-32-node-decvice-connected 我知道 RS -485最多可支持32个器件。  [报价]

    不完全是。 RS 485将单位负载定义为12V 时的1mA、它可支持多达32个单位负载。 现代 RS485器件在每个器件中都没有那么大的漏电流。 您选择的器件(THVD1410)具有125uA (最大值)或96k 欧姆负载(12V/125uA = 96k 欧姆)的漏电流。 如果一个单位负载为12k 欧姆、则 THVD1410的单位负载为1/8。 因此、如果整个 RS485总线支持32个单位负载、且所有器件都是 THVD1410、则 THVD1410允许的总数量将是256 (32x8)、而不是32。

    [报价用户 id="454257" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1399649/thvd1410-about-pd-of-thvd1410-when-32-node-decvice-connected "]

    5V/375R = 13mA  

    PD = 5V * 0.013A=65mW 是否正确?  

    [报价]

    我认为当总线处于空闲状态时、您看看这是正确的。 (RS485驱动器处于非活动状态)

    当375 Ω 负载有源驱动时、通常有两个与375 Ω 负载并联的终端电阻器。 通常端接电阻为120欧姆。 120//120//375约为51欧姆。  

    我认为系统在最大负载时的总功率将是5^2/51 (P=V^2/R)= 490mW 是我认为绝对最坏的情况。 这是系统的总功率、器件的功率耗散将低于此值、因为大部分负载都在系统电阻器上(器件 NFET/PFET 两端的压降不是5V)。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、团队:

    因此、如果最大负载 为256个器件。 THVD1410 PD 为490mW?

    因为我考虑 LDO   的功能是否支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="454257" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1399649/thvd1410-about-pd-of-thvd1410-when-32-node-decvice-connected/5358593 #5358593"]因此、如果最大负载 为256台设备。 [报价]

    它取决于 RS485器件。 我使用 THVD1410作为示例、但您需要检查每个独特器件的单位负载。

    THVD1410 PD 为490mW?

    这是直流测量以及最大负载总线的最坏情况。 如果我们假设器件可以发生短路并拉动电流的250mA、则最坏的情况是250mA 455V = 1.25W。 在这种情况下、您可能不希望电源崩溃、因此您可能需要能够处理的数据超过250mA、因为它可能需要为其他系统供电。  

    因此、最坏情况下的最大直流负载为490mW、但最坏情况下的短路可能为1.25W。  

    在实际使用中、该值可能远低于此值。

    -鲍比