This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320:结温

Guru**** 2925070 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1396127/tusb320-junction-temp

器件型号:TUSB320

工具与软件:

这里有两个与器件温度相关的问题。

1.客户现在使用 TA=85度 TUSB320IRWBR。 是否有替代的 P2P 兼容型和能够在更高的环境温度下工作?

2.如何估算功耗? 我们想要估算结温。  

环境温度:60 - 70度

应用:交流逆变器/工业应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价 userid="13310" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1396127/tusb320-junction-temp 是否有替代的 P2P 兼容性并且能够使用更高的环境温度?[/QUOT]

    我们没有在高于85C 环境温度的条件下工作的 CC 控制器。 如果 环境温度为60 - 70度、是否存在需要更高温度的原因?

    dongjie wang 说:
    2. 如何估算功耗?[/QUOT]

    您可以使用数据表中的典型电流消耗来估算功耗。

    这些测量是在 Vdd 条件下在4.5V 时进行的、因此功耗将为100uA * 4.5 =~450uW

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    您是否仍需要有关该项目的支持?

    如果没有、我可以将其标记为已解决。

    此致!

    Shane