This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1057AV-Q1:它是否可以在不更改其他电路和编程的情况下替代 TJA1040T/CM?

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1044A-Q1, TCAN1057A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1400692/tcan1057av-q1-can-it-replace-tja1040t-cm-without-other-circuit-and-programming-change

器件型号:TCAN1057AV-Q1

工具与软件:

我知道 SN65HVDA1040A 是 TJA1040T/CM 的直接替代产品 。  TCAN1057AV-Q1是否可以 在不对电路和编程进行其他更改的情况下替代它们?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    或者、 TCAN1044A-Q1是否是 替代 TJA1040T/CM 的更好选择 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei:

    TCAN1044ADRQ1是 TCAN1044ADRQ1、具有类似 TJA1040T 的待机模式。

    TCAN1057A-Q1处于静音模式。

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sean、

    感谢您的快速响应。 对于  TJA1040T、我们使用了 SPLIT 引脚。 我们无需修改电路、因为 TCAN1044A 的同一引脚为 NC、而无需 TCAN1044A 使用分裂、对吗?  

     TCAN1044AV 又如何? 我们可以让电路保持原样、还是需要移除"分离"连接以便 CANH 和 CANL 不会受到影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei:

    是、无需修改电路、NC 引脚未在内部连接、而且无需拆分 TCAN1044A-Q1。

    TCAN1044AV 具有一个用于电平转换的额外 VIO 引脚、您需要为此引脚提供3.3V 或5V 电压、因此我不建议使用 V 版本器件。

    此致、

    Sean