This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2E11:应用问题

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2E11

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1400052/tusb2e11-application-issues

器件型号:TUSB2E11

工具与软件:

团队成员、您能帮助检查以下两个问题吗?:

1 μ s 从 TUSB2E11的、库得知、该器件应该只有电源加电时间要求、但是没有加电复位序列要求。 无论 RESETB 在 所有电源稳定之前或之后取消置位为高电平、正常?请帮助确认。

2.器件完成 POR 后、DP/DM 的状态如何? 如果中继器先完成 POR、但 SOC 的 eUSB PHY 尚未完成初始化、则 SOC 的 eUSB PHY 和 eUSB 中继器也是如此 
握手尚未完成、此时 DP/DM 的状态是什么?我担心此时 DP/DM 上是否会出现意外状态、导致中继器开始与 PC 交互。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nanpeng、

    3.3V 电源轨和1.8V 电源轨之间没有上电时序、电气规格中列出的2ms 斜升时间除外。  当电源不符合数据表第11.3.1节中所述的稳定时、RESETB 将不会取消置位:
    "当在电源轨生效之前 RESETB 被取消置位为高电平时、内部上电复位电路以及外部 RESETB 输入引脚允许正确初始化。 如果 RESETB 在电源稳定前取消置位为高电平、内部上电复位电路会延迟内部复位、直到电源稳定。'

    2.打开中继器电源后。  它处于默认状态、这意味着它不会在 eUSB2和 USB 2.0之间转发任何消息、并等待外设或主机通过 eUSB2接口进行配置。  DP/DM 由于尚未配置、因此处于低电平。  

    按照屏幕截图中的建议将其配置为外设后、它将开始呈现 USB 2.0"J"空闲状态、这与任何正常的 USB 2.0设备相同。  USB 2.0主机在 USB 2.0接口上检测到"J"状态后、它将开始常规 USB 2.0通信并开始枚举。

    此致、

    Nicholaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholaus、您好!

    感谢您的答复。 如您所述、 DP/DM 尚未进行配置、因此处于低电平。 我可以知道下拉电阻器的值是多少吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nanpeng、

    使用一些变化。  未配置时、连接 GND 的阻抗可能为390k Ω。  

    此致、

    Nicholaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicholas、á lez

      我得到它、非常感谢!