This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848K:链路时间比预期更长

Guru**** 2870640 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83848K

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1397384/dp83848k-longer-link-time-than-expected

器件型号:DP83848K

工具与软件:

您好、

我有关于 DP83848K 链路时间的问题。 这是我对以太网 phy 的第一个支持、所以我希望您能提供支持。 如果我需要更多信息、请告诉我。

客户情况:

两个 DP83848K 安装在一个电路板上。 折叠并连接了两个 DP83848K 以进行运输测试。 建立链路花费了超过30秒的时间。 他们想知道原因。
*两个 DP83848K 同时取消复位。
*两个 DP83848K 通过直通电缆相互连接。 (TX 到 RX、RX 到 RX)。

问题1。  在上述配置中、每个 DP83848K 将同时运行自动 MDIX。 是否有可能相互重复 TX 和 RX、这样会不可能进行连接或需要很长时间才能进行连接?

问题2:  此器件或其他器件是否存在上述任何报告或勘误表?  

(这是另一家公司的设备示例、存在有关无法连接和自动 MDIX 导致连接时间过长的错误信息)

https://www.analogue.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ADIN1200-silicon-anomaly.pdf

问题3。  如果 Auto-MDIX 不能持续相互连接、是否可以通过测量通信波形、访问寄存器等来控制这种情况?

感谢您的支持。

此致、

广目

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的广目:

    感谢您提交查询。 是否可以将848连接到不同的链路伙伴而不是相互连接、看看这是否也需要很长时间才能建立链路?

    我们也可以通过在寄存器0x19中禁用自动 MDIX 并强制 MDI 来排除这种疑问。

    此致、

    Alvaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alvaro:

    感谢您的评论。    如果客户将848连接到不同的链路伙伴、我会询问客户的行为。

    我的问题是:" TX 和 RX 是否可能相互重复、这会导致无法连接或需要很长时间才能连接?"  您对此有任何答案吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的广目:  

    它不应该有效果,但为了排除疑问,我建议禁用自动 MDIX。  我们可以尝试  在其中一个 DP83848上禁用自动 MDIX、并将其在另一个 DP83848上保持启用。 这将使848之一保持在固定的 MDI 状态、另一个应能够使用自动 MDIX 功能正确连接。

    此致、

    Alvaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alvaro:

    ・连接到不同的链路伙伴时、链接大约需要三秒钟。

    我们正在检查您是否可以更改寄存器0x19。 这需要一段时间、因此我想先看看:
    ・如果较长的链接时间问题是由 Auto-MDIX 的操作引起的,或者不是,是否有解决每一个问题的办法?

    ・我在问题3问过,是否可以通过测量通信波形、访问寄存器等来掌握情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的广目:

    因此、当两个8520连接到彼此时、链路需要~30秒、但当连接到另一个链路伙伴时、需要~ 3秒?

    首先要检查的地方是访问寄存器。 如果可以访问寄存器、您是否可以在以下情况下读取寄存器0x00 - 0x1F:

    1. 基线-以太网电缆已断开连接
    2. 848个链接到848个
      1. 为两个848 PHY 提供寄存器转储
      2. 如果可能、在~30秒链路建立期间提供寄存器转储
    3. 848个与不同链路伙伴链接

    此致、

    Alvaro