This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83825I:在断电时、与伙伴连接的以太网 PHY 处于活动状态

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1397274/dp83825i-ethernet-phy-which-link-with-a-partner-is-alive-while-power-down

器件型号:DP83825I

工具与软件:

嗨、团队:

当器件未通电时、链路伙伴无法建立链路、对吗?

因为客户正在寻找与伙伴的链接在断电时保持活动状态的以太网 PHY。 我认为没有解决办法...

MAC 是否唤醒并不重要

此致、

Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Hayashi、

    我认为客户正在寻找 WoL 功能。  更多信息、请参阅以下应用手册。

    SNLA261A_DP83xx 局域网唤醒

    "链路"是指 MDI 接口(此图的右侧)、无需 MAC 即可建立链路、即 MAC 可以断电、PHY 将能够与以太网电缆另一端的链路伙伴建立链路。

    此致、

    Alvaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alvaro:

    我以为我能忍住的。" 它们不需要唤醒 PHY。

    我不知道 PHY 的内部电路、客户认为只连接开关就可以了、如图所示。

    此致、

    Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Hayashi、

    我认为我不理解这里的问题或关注点。  

    Unknown 说:
    因为客户正在寻找与合作伙伴连接的以太网 PHY、该 PHY 在断电时仍然有效。 我认为没有解决方案...

    您在原始帖子中的评论是正确的、我们的 PHY 都无法关闭、但仍然保持与链路伙伴的链接。

    此致、

    Alvaro