This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PT801:用于 PCIe 分叉的 DS160PT801

Guru**** 2841850 points

Other Parts Discussed in Thread: DS160PT801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1401102/ds160pt801-ds160pt801-for-pcie-bifurcation

器件型号:DS160PT801

工具与软件:

大家好、团队

我们使用  DS160PT801重定时器来设计 PCIe x8插件卡。

我们想知道系统 BIOS 何时不设置 x4、x4分叉功能?  DS160PT801可通过 EEPROM 设置 x4、x4分叉、或在引脚 V23上设置搭接。

我们的 EEPROM 正在加载 DS160PT801_4x4。

我们已经针对 PCIe x8第4代产品完成了 DS160PT801。  

插件卡可以正常工作、但无法通过 EEPROM 自行进行分叉。  

或 通过 引脚 V23向 GND 添加10k Ω?

请帮助解决问题。

谢谢

Perry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Perry:

    我们将对此进行深入探讨、我们很快会回复您。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我是否正确地说、您希望 DS160PT801将2 X X4转换为一个 x8用于您的系统 BIOS? 您能不能提供一个方框图。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     DS160PT801数据表指出它可能支持2x4分叉。

    我们想知道当系统以 x8链路宽度运行时、它是否可以分叉为 x4、x4链路宽度。

     

    谢谢

    Perry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Perry:

    这是不能做到的。 部件的作用不像一个交换机、即一边有 X4、另一边有 x8。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在数据表第23页

    有一个部分可解释:"DS160PT801中的8个通道可分叉为两个 x4、从而支持不同的系统拓扑。"

    这是什么意思?

    Perry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Perry:

    这意味着您可以使用2 X4配置或1 x8配置中的部件。 器件无法采用1X8、然后提供2 X4。

    此致、Nasser