This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826E:直通以太网 PHY

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1398279/dp83826e-ethernet-phy-in-passthrough

器件型号:DP83826E

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们正在设计 PoE 直通电路。  您能帮助评论一下吗?

1. PHY 的端接电路是否正确?  

2.我们是否需要添加芯片来避免数据 衰减。 如果考虑到输入和输出以太网电缆都长达100m?

3.您能帮助评论数据线的布局吗? 任何相关的应用手册。 谢谢!   

此致、

Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电路看起来不错、但我们在非 TI PHY 以太网相关电路方面没有太多的专业知识。

    将需要考虑电缆长度、因为大多数 PHY 应该达到100m 端到端 这似乎是200米的端到端

    总体而言、迹线看起来非常锐利、但为了进一步指导、我们在所有 PHY 产品系列中都提供了布局检查清单。 根据经验法则、MDI 应保持其阻抗匹配一致。 磁性元件下方也应没有接地以避免耦合、而 MDI 布线下方应有 GND、以提供正确的返回路径。

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Gerome:

    感谢您的答复!  

    这实际上是一个 PoE 直通/菊花链电路。 它可能与下图 (https://cc.cs.1worldsync.com/inlinecontent/mediaserver/stech/811/354/811354494da74443b290af9bda4b705e/original.pdf)类似。考虑到数据传输距离超过100m、并且数据变压器可能会产生一些衰减或失真、您是否建议添加一些电路以避免数据丢失?  

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    我们没有来自 BU 侧的无源建议来缓冲该电路。 也许 HSSC 具有一些可以帮助您的 IC。 我们能够实现这一点的唯一方法是使用电缆中继器应用、该应用需要在中间箱中使用一个 PHY。

    此致、
    Gerome.