This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:鉴定测试-测试整个电源电压范围的重要性

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1398725/sn65dp159-qualification-testing---importance-of-testing-the-entire-supply-voltage-range

器件型号:SN65DP159

工具与软件:

您能说明一下在应用中测试 Vcc 和 Vdd 电压范围的好处(或缺少优势)吗? 在应用中、是否在电源轨限制处有任何需要验证的特定工作条件? 客户是否能从数据表中了解到与数据表中已显示的内容不同的内容?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lenio、

    除了数据表已表特性值之外、测试 VCC 和 VDD 的范围不会对器件功能产生任何重大影响。 您是否有需要的特定内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户担心 "随机闪烁和偶尔闪烁"。 这些似乎是过去遇到的问题、他们希望对此进行检验。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lenio、

    只要电压电源线保持在以下参数范围内、器件就会按预期工作。  

    [报价 userid="94761" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1398725/sn65dp159-qualification-testing---importance-of-testing-the-entire-supply-voltage-range/5353285 #5353285"]" 随机和偶尔闪烁"[/报价]

    这可能由多种原因造成。 出现闪烁问题的可能原因是数据/时钟抖动和 PLL 调优不当。

    您是否有更多关于此问题的背景信息、以便我能够深入了解此问题、并更有信心我们的解决方案适用于客户应用?

    此致!

    Vishesh Pithadiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lenio、

    我将由于不活动而关闭该主题帖。