This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C45:不同批次的 Ucc28c45在不同输出电流条件下、输出电压将下降

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28C45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1396169/ucc28c45-different-batch-of-ucc28c45-under-different-output-current-conditions-the-output-voltage-will-drop

器件型号:UCC28C45

工具与软件:

尊敬的专家

我们发现、不同批次 UCC28C45在不同输出电流条件下可能具有相同的输出电流、输出电压将会下降。  

下面是我们的 sch,你能给我们一些建议,以找到原因。

e2e.ti.com/.../ucc28C45-Sch.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的设计基于非数据表规格。 基本而言、您需要将 R95从1k 修改为更小的值、约为0.25k、并将 R107短接为0。

    这些变化是由于 COMP 引脚源电流范围不是产品说明书规格、因此您在基于非产品说明书规格的基础上针对该参数进行设计时需要进行此类调整

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的洪先生

    我们使用 R107为0和输出电压仍然下降, R95是输入电压是12V 所以源 crrent 是 crrect。

    I test FB 引脚发现、 当输入条件为5A 输出时、FB 引脚电压为2.6V 至 C68。 使用万用表测量 FB 引脚电压、它将返回到4.65V。 同时、C68电压也是4.65V、输出正常。 我注意到客户的 FB 引脚未被使用、而是通过 C68连接到 COMP 引脚。 以这种方式使用它是否存在任何风险。

    更新 sch 的最原始版本:

    e2e.ti.com/.../_A850FD802D00_UCC28C45DR_F87673519F530674FE562D00_2024_2D00_8_2D00_6.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    R95需要更改为0.25k 甚至更低、因此当 U21B 输出接近0时、允许 U20二极管电流通过5.5mA。 假定5.5mA 的光耦合器 CTR = 1。 COMP 引脚需要达到低于1V、以便提供接近0的占空比、这有助于实现您当前所见的 Vout 调节不正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的洪先生

    感谢您的建议。 但我们将 R95更改为 0.25k 仍然相同、无法解决输出电压下降的问题。

    但我们让 FB 连接 GND、输出电压不会下降、因为客户不使用 FB 引脚。

    现在、您可以告诉讨论与 PCN 相比、这两个 CSO 晶圆有何不同、客户刚刚使用了这两个不同的 CSO、其中的应用可以分解两个不同的输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不理解结果。 您能否测试 新旧器件之间的 COMP 引脚电压差?

    新旧占空比的 COMP 引脚电压范围相同。 不同之处在于、5.5mA 之前需要更宽的拉电流、这大约是旧电流的2倍。 这就是建议减小电阻 R95以增加电流范围的原因。

    因此、我需要知道 COMP 引脚电压差、以了解是否有任何线索。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的洪先生

    Yello 是输出电压、蓝色是 COMP 引脚电压:

       \

    e2e.ti.com/.../COMP_1A81_DC_E26C625FFE56_.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我注意到您提供了两种原理图。 U20显示了不同的连接。 最新的原理图显示12V_ISO 用于反馈、但5V_ISO 是交叉调节。 您的12V_ISO 对于两个 IC 器件是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    2A、新、5V_ISO、4.64V 至5.04V

    2A、旧、5V_ISO、4.56、至5.12V

    在哪里你认为"新"有"Unormal"相比"旧"? 它看起来新比旧更好,对吧?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的洪先生

    抱歉我的中文英语,新的意思是新的批,旧的是旧的批.

    是的新批次似乎 COMP 引脚优于旧、我们将 FB 引脚接地、两个新批次旧批次输出电压正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    实际上没问题。