This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD4431:THVD4431输出短路保护

Guru**** 2849820 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD4431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1401637/thvd4431-short-circuit-protection-for-thvd4431-output

器件型号:THVD4431

工具与软件:

尊敬的 TI 支持团队:

THVD4431是否支持输出对地短路?

谢谢!

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有 RS -485驱动器都支持这一点;如果您需要为此设计电源、第5.7节中指定了最大短路电流。

    RS -232驱动器不持续支持该功能或不支持多个输出;请参阅第5.7节中的脚注(2)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    克莱门斯澄清了这里的一些要点。 THVD4431具有内部失效防护功能、如数据表中的第7.3.3节 RS -485接收器失效防护操作所述。

    此特性支持开路总线、短接总线和空闲总线情况。 如有任何其他问题、请联系我们。

    此致、Amy